在 DigiKey 网站寻找代用品、替代品或替换件的五种方便方法

呼叫所有客户!无论您是电子工程师、采购员、创客、学生,还是兼而有之,您都应该看看这篇文章。DigiKey 提供了五种方便的方法,可以让客户很轻松地找到代用、替代或替换零件;无论该元件是寿命到期、停产、NRND(不建议用于新设计),还是只是库存不足,DigiKey 都能为您提供解决方案。

寻找代用零件的五大途径是:

  1. 标准参数搜索
  2. 产品详情页上的替代产品推荐
  3. 在产品详情页上查看类似产品(反向搜索)
  4. 对照检索工具
  5. myLists

电容器是我们最常见要代用的器件之一,而且恰好也是最简单的可代用器件之一,所以本文全篇将以此为例。

当我们介绍实例时,请记住,不同的元器件类型会有不同的相对重要的关键规格。请以此为指导原则,知道在评估和验证您的应用所需要器件时,应考虑应用具体的需求。

1.标准参数搜索

在这个过程中,给所寻找的零件单独拉一个屏幕会有所帮助。虽然这并非必要,但在下例中我们为原始零件拉了一个独立窗口。只要您知道哪些参数对您的应用更重要,原始零件编号就不一定是必要的。

给您要找替代品的零件拉一个新窗口后,就可以用分屏方式打开 DigiKey 的网站。下例将试图为图中零件找到一个代用品:

https://www.digikey.com/en/products/detail/nichicon/UKW2A4R7MDD/1964293

下一步是在 DigiKey 的网站上打开合适的类别。您可以使用搜索栏或在产品类别旁选择“查看全部”,然后找到正确的类别。我更喜欢第二种选择,因为根据所使用的搜索词,搜索功能会使您的选择范围过于狭窄。

每个大类别都有更小、更细的子类别。本例使用的是一个铝电解电容器。搜索 DigiKey 网站时第一步应先选择正确的类别,然后选择“现货”并点击“全部应用”,后面才开始进行常规搜索操作。因为这样将确保您只看到 DigiKey 目前有库存并可迅速发货的产品。当然,对于您知道 DigiKey 应该有但只是目前没有库存的产品,如果您愿意等待,您也可以选择“常备现货”,以获得一些更多的选择。这是第一步,在 DigiKey 网站上寻找现货产品时都可以这样操作,无论类别为何。

现在,回头看看原始零件和属性,根据元器件的类型和应用决定什么是最重要的。

在本例中,重点参数是额定电容、额定电压、安装类型和尺寸,因为它需要安装在一个现有的电路板上。因此,一次一个,按照列出的顺序选择这些参数,选择中每个参数后单击“全部应用”。有时您可以在需要的参数上让步一点,因为如果您完全按照旧参数选,可能会限制您得到的结果。这个电容器就是一个很好的例子,因为新器件的额定电压总是会比老的要高。一次调整一个,只需多花几秒钟,但会大大减轻搜索时的挫败感和头痛程度。

在选择了确定的属性之后,留下的就是一个缩小的结果列表,其中器件都将适用于应用。现在,到目前为止,如果需要的话,可以进一步缩小结果范围,但对于这种类型的元件来说,这往往没有必要。如果您在寻找 IC,这种寻找代用品的方法并不总是有效。在这种情况下,在我们网站上筛选属性之后还需要考虑引脚分配的因素。

2.产品详情页上的替代产品推荐

产品详情页的顶部或底部经常有推荐的替代品。我们看一下前面所举例子的链接(同上链接),进入页面后我们会在顶部和底部看到有提供替代品信息,如下图所示。

“直接”意味着它是制造商的直接替代品,而“升级”则表示对该零件进行了改进。在这个过程中,您可能会遇到其他类型的替代品,每一种都需要通过查询规格书来验证该产品是否适用于您的应用。

3.在产品详情页上查看类似产品(反向搜索)

使用这个方法时,您需要知道您所要代用的元器件的零件编号。使用先前的相同零件编号 (493-15522-ND),导航到产品详情页,向下滚动到产品属性部分。

同样,无论您想替换什么零件,首先要确定对您的应用最重要的参数。这里是电容、引脚间距和电压。电压可以是灵活的,所以开始按电容和引脚间距进行筛选,等到进入下一个屏幕时再按照电压缩小范围。选中参数右边的方框后,点击“查看类似”

与任何搜索一样,下一步是选择“现货”并点击“全部应用”。现在,您可以进一步缩小选择范围,先从较重要的开始,在每次选择后点击“全部应用”,就像第一个例子一样。

4.对照检索工具

对前面的例子不感兴趣?值得庆幸的是,DigiKey 打造了一个对照检索工具,可以帮上大忙的。首先,您需要登录您的 MyDigikey 帐户。登录后,在搜索栏中输入制造商的零件编号。系统会为您提供潜在的替代零件,并列出一个易于阅读、详细的比较列表,如果适用,还会提供一个引脚比较标签。在该页面上有一些选项,可以通过“现货”、“在售零件”和“排除市场”来缩小范围。如需详细了解对照检索工具,请访问我们技术论坛上关于它的文章

5.myLists

好了,最后但绝对不是最不重要的 myLists。登录您的 MyDigikey 账户后,请从右上角的下拉标签中选择“列表”。选择“新建列表”,并给它起个名字。然后将您的零件或零件清单添加到该工具中,如果有任何停产、缺货或 NRND 零件,它会给出提示。在这个例子中,这个零件停产了,没有库存,所以在“可供货数量”下,提供的是查看替代品选项。

选择“查看替代品”后,会展开一节页面,显示找到的替代品和每一项的替代类型。这个工具还提供了一个选项,可以将某个推荐的替代品保存为已保存替代物,这在以下情况下非常有用:一个零件不是停产或 NRND,而只是缺货,或者发现某个元件足以备用。

无论您是采购员、工程师、创客,还是兼而有之,DigiKey 都能提供解决方案,帮助您找到替代元件,无论您是出于何种原因而需要。如果您在寻找元器件方面需要更多帮助,您可以随时通过我们的技术论坛与我们的技术人员联系。

关于此作者

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt 是一名应用工程技术人员,自 2011 年以来一直在 DigiKey 工作。她通过 DigiKey 奖学金计划获得了北国社区技术学院电子技术和自动化系的应用科学副学士学位。其目前的职责是协助创建独特的技术项目,记录流程并最终参与项目视频媒体报道的制作。在业余时间,Ashley 喜欢——哦哦,等等,当要照顾孩子的时候,还有空闲时间吗?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum