控制柜冷却

有种方法必定能毁掉你美好的一天:允许控制柜中出现过热以致造成严重破坏。简而言之,这可能会显著缩短元器件的预期寿命,导致工作中断,并可能对人员造成伤害。因而我们必须避免上述所有危害,那么就来谈谈如何防止控制柜出现温度失控吧。

能量守恒

对于这一话题,我觉得最好从能量守恒开始说起。

智者说:对于某个固定区域(例如机壳或特定元器件),从所有能量源流入的总能量必须等于流出的总能量,以维持稳定的温度。稳态运行时,系统组件的温度将发生变化以实现这一点。

:基本上,流入的能量(本文中,即机壳中组件所使用的电能)必须等于流出的能量(热解决方案耗散的热量)。因此,系统的组件必须响应温度升高或降低的变化,直到达到热平衡。不过,该平衡温度最好低于开始“冒火花”的温度。

冷却的重要性

智者说:根据阿伦尼乌斯定律 (Arrhenius Law),温度每升高 10℃,机电产品和其他过程的反应速度约增加一倍。

:眨眼……眨眼……什么?我得再来点咖啡才想得明白……

言归正传,这对组件意味着什么?这意味着电解电容器和电池等组件的使用寿命会随温度升高而缩短。鉴于上述信息,请务必仔细考虑器件的容量或额定值,因为这些参数通常会影响性能和使用寿命等因素。

图 1:(图片来源:www.istockphoto.com

深入展开这一话题前,最好先了解几个热管理方面的术语。

传导

智者说:传导是指系统内存在物理连接的两个组件之间的热传递。

我:一块高温金属连接另一块金属时,热量会在两者之间传递,直到两者达到相同温度。

对流

智者说:对流是指通过气体或液体的循环流动来传递热量。

我:一个高温物体通过气体(或其他流体)将热量传递给另一物体,直到两者达到相同温度。

辐射

智者说:辐射是指能量粒子从一个物体内向外扩散后被另一物体所吸收。

我:比如烤面包机。

热建模

智者说:热建模是指对电子应用进行基本热分析计算的过程。

我:快来看看这个链接!(EEwiki 文章

封闭系统与开放系统的冷却比较

通常,控制柜的常规冷却方法有两种。封闭系统意味着冷却剂(气体或液体)不会从控制柜内部流动到外部。无论是哪种方法,冷却都须通过传导完成。正如一切明智的决定,冷却方法同样利弊兼具。我们来简单分析一下。首先,由于不需要过滤,因此维护较少。这对于颗粒物较多的环境尤为适用。此外,这也表示柜中设备保持清洁的时间相对较长。当然,由于传导过程受限,柜内温度也相对较高。在热量得以释放到环境空气中之前,只能通过柜壁传递热量。而在高温环境中,这一过程本身无法实现大量散热,因此可能会造成十分严重的问题。不过,或许可以考虑在柜中添加闭环冷却系统,通过搅拌液体吸收剂以吸收组件的热量。

另一个选项是开放系统。这类系统使用过滤系统允许气体或液体进入控制柜,并利用对流形成柜内外的流体循环。因此相较于封闭系统,开放系统控制柜的运行温度通常较低。但是,这就免不了定期维护。由于使用过滤系统,因此需要定期更换过滤网,防止因气流受限而造成组件性能下降。不过,开放系统也存在局限性。所需的流体(通常是空气)流速取决于冷却流体的热容量、进气和排气温度以及系统允许的组件温度。此外,值得注意的是,控制柜内部温度仍会高于排气温度。

其他信息和有用链接

风扇选型和应用指南:查看参数属性(EEwiki 文章

一些可用选项:

关于此作者

Image of Eric Halvorson

Eric Halvorson,战略计划合作营销经理,加入 DigiKey 已经超过 12 年。Eric 专注于工业自动化市场。他于 2011 年毕业于北国社区和技术学院,获得电子技术和自动化系统应用科学副学士学位。直到最近,Eric 一直担任机电产品经理,主要负责开关产品。Eric 业余时间喜欢木工活,修理东西,经常忙得废寝忘食。

More posts by Eric J. Halvorson
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum