新产品发现 — Tactigon ONE 和 Seeed Odyssey

这期新产品发现将介绍来自 Next Industries 的 Tactigon ONE 以及来自 Seeed 的 Odyssey 系列 x86 单板计算机。

Tactigon 是 Next Industries 旗下兼容 Arduino 的可穿戴无线运动传感器产品品牌,旨在用于设计可编程可穿戴设备,使之实现姿势控制能力,适用于机器人、PC 游戏、VR/AR、电脑、3D 打印机、无人机等领域。Tactigon ONE 是 Tactigon Skin 的核心,是一个成品姿势控制器,可以编程且兼容 Arduino IDE。

Tactigon ONE 带有 9DOF IMU、温度和压力传感器、BLE 和锂离子电池,是任何应用实现运动控制的理想之选。

Odyssey x86 SBC 可让用户轻松打造边缘计算应用。它基于 Intel Celeron J4105 四核 1.5GHz CPU,速度最高可睿频至 2.5GHz。它包括了迷你电脑的所有强大功能,如 8GB LPDDR4 内存、64GB eMMC 存储(可选)、板载 Wi-Fi/BLE、双千兆位以太网端口、音频输入和输出、USB 端口、HDMI、SATA 连接器和 PCIe。

只需接上鼠标、键盘和显示器,Odyssey X86J4105 即会变身一台功能强大的台式迷你电脑,可以运行 Windows 和 Linux 操作系统,另外 eMMC 版本还预装了 Windows 10 企业版!

这里只对这两款精选产品简单进行了介绍,如需了解详细信息,务必通过这里提供的链接对这两款产品的供应商和具体产品进行详细研究。

关于此作者

Image of Nate Larson

Nate Larson 是一名技术内容开发人员,自 2008 年以来就一直在 DigiKey 工作。他通过 DigiKey 奖学金计划获得了北国社区技术学院电子技术和自动化系的应用科学副学士学位。Nate 目前的职责是协助构建独特的技术项目,记录流程并最终参与项目视频媒体报道的制作。在业余时间 Nate 热衷于 DIY,喜欢搞搞木工、3D 打印、编码以及电子产品修修补补。

More posts by Nate Larson
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum