VL53L1X - 飞行时间技术

几十年来,人们一直憧憬着有一天会创造出非人类的物种,帮助我们完成枯燥的工作。例如,早在 1900 年,小说《绿野仙踪》中就刻画了一个伐木铁皮人的角色。或者回溯到上世纪 60 年代,在动画片《杰森一家》中,这个太空时代的家庭有很多机器人可随时听候他们的调遣。我们也不要忘记上世纪 70 年代拍摄的一部经久不衰的经典之作《星球大战》,在该影片营造的场景中,有两个机器人明星 C-3PO 和 R2-D2。

时至今日,这些“未来”预言已经变得不再那么遥不可及了。在我们当今生活的世界中,自主式设备就像真空吸尘器和微波炉一样普遍。人类具备与生俱来的感知周围世界的能力。我们拥有视觉、味觉、触觉、嗅觉和听觉。“机器人”必须具备相同的能力,才能在我们的世界里正常工作。人们开发了很多传感器来模仿人类感知世界的能力。有了如此多的传感器,我们便可通过多种方式为设备赋予“视觉”。

飞行时间 (TOF) 是顶尖的“视觉”技术之一。该技术利用从设备发出的波形,例如声波或光波。然后记录波形返回到同一设备的接收端所花费的时间,从而计算出“飞行时间”。STMicroelectronics 发布了最新产品 VL53L1 (497-17764-1-ND),推动了这一技术的发展。

VL53L1 芯片使用不可见(1 类)激光发射器发出测量光波,并使用 SPAD(单光子雪崩二极管)接收光波。在最远 4 米的范围内,可提供 50 Hz 的快速测距频率。该芯片是完全集成的,可使用 P-NUCLEO-53L1A1 (497-17766-ND) 扩展板(附带 NUCLEO-F401RE (497-14360-ND) STM32 评估板)轻松连接。若搭配 STMicroelectronics 专为其“飞行时间”元件设计的 GUI(图形用户界面),还能简化芯片的测试。

虽然该产品最常见的应用是 UAV(无人机),但它拥有无尽的可能性。它可能用于接近感应、自动驾驶车辆、免持设备等诸多应用。有关更多信息,请访问 digikey.com;如果有任何疑问,请访问 Digi-Key Electronics TechForum

关于此作者

Travis Weesner 是 DigiKey 的助理应用工程技术人员,2008 年加入 DigiKey,最近刚入职当前岗位,负责为全球客户提供技术支持。在此之前,他是半导体供应商定价专员。在这个岗位,他学习了大量专用于存储器领域的半导体应用知识以及部分微控制器领域专业知识。Travis 拥有电子技术自动化系统学位。虽然他偏爱半导体,但他觉得传感器和自动化是未来的潮流。

More posts by Travis Weesner
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum