Digi-Key 出品:
数字化城市第 3 季

机动性的未来一直是科技领域最令人兴奋的话题之一, 《数字化城市》第 3 季将深入探讨汽车技术及其他方面的未来。 我们将考察电气化、自主驾驶车辆和互联汽车生态系统,了解它们如何改变我们对未来通勤的思考方式。

横幅
  • 第 1 季
  • 第 2 季
  • 第 3 季
  • 第 4 季

第 1 季技术支持

microchip_white
te_white

在第 1 季中,DigiKey 和 Supplyframe 推出了一个三部曲系列视频,聚焦世界上一些最先进的城市,探索最新的技术和创新如何重塑人们在现代智慧城市中的工作、通勤和生活方式。

第 1 季:第 1 集

智慧城市之路

在第一集《数字化城市》中,我们探讨了技术改变城市生活方方面面的方式——从自动送货到其所赖以运转的路线等等。 我们同电动汽车和物联网领域的几位专家座谈,深入探讨了这些技术创新背后的核心组件和硬件。

第 1 季:第 2 集

驱动智慧城市

在第二集中,我们探讨了可再生能源在小型城镇步入更智慧未来的过程中作为次要或补充电力来源的作用。 从浮动太阳能板到电池技术和能源管理方面的创新,我们寻求既可靠又可持续的解决方案来满足不断增长的能源需求。

第 1 季:第 3 集

回归智慧城市

随着员工回归办公室,企业重新聚焦于建立员工对公共卫生的信心,我们需要更智慧的工作场所。 通过使用高效的建筑管理和独特的安全解决方案,企业可以确保当员工下一次重返工作岗位时,工作场所既干净又高效。

相关产品

xx

Microchip Technology

ATCRYPTOAUTH-XPRO-B-ND

防篡改/安全接口评估板

查看详情

xx

Microchip Technology

RN2483A-I/RM104-ND

ISM < 1GHz LoRa™ 收发器模块

查看详情

xx

Microchip Technology

PD-9001GR 产品线

高功率千兆位中跨 PoE 供电器

了解详情

xx

TE Connectivity

223-20008458-00-ND

8911-E 无线加速计

查看详情

xx

TE Connectivity

A140972-ND

UAM 组件

查看详情

xx

TE Connectivity

2344721-4-ND

天花板安装天线 MIMO 2x2 N

查看详情

xx

ncd.io

2273-PR52-33M-ND

空气质量传感器

查看详情

xx

Machinechat

RPI-QS-IOT-KIT-ND

物联网快速入门套件

查看详情

更多内容

ATECC608A CryptoAuthentication™ 器件

Microchip 的 CryptoAuthentication 器件是一种值得信赖的、可靠的身份验证解决方案,适用于 Google 物联网内核和 AWS 物联网

阅读全文

TE Connectivity (TE) 数据通信解决方案

从数据中心、中心局、企业通信到无线基础设施,TE 可提供广泛的高速产品组合。

阅读全文

5G 的承诺:纯属炒作还是确能兑现

5G 是一项前景光明的技术,可用于构建快如闪电、稳似泰山的物联网解决方案。 但是,5G 能否兑现其所有承诺?

阅读全文

了解更多信息

潜藏在智能家居和智慧城市背后的最新技术。

查看全部

相关视频

第 2 季技术支持

littelfuse_white
taoglas_white
u-blox_white

在第 2 季《数字化城市》中,我们深入探讨了智慧城市,重点关注从一开始就考虑技术为先的智能家居的兴起。 同我们一起了解技术是如何改变现代家居的,并探索技术融入我们日常生活方方面面的方式,从私人车道管理到大门门禁。

第 2 季:第 1 集

欢迎开启您的智能家居生活

在这一集中,我们将步入现代智能家居世界,探索每个房间使用了哪些技术。 我们会前往拉斯维加斯参加 2022 消费电子展,了解消费物联网和智能家居技术的核心。

第 2 季:第 2 集

墙内开花墙外香

在第 2 集中,我们将了解智能家居技术如何超越家居范围而进入私人车道管理。 我们将探索围绕电动汽车和现代家庭的储能和管理的最新创新,为各地业主解锁可持续的解决方案。

第 2 季:第 3 集

地基上技术

在这一季末集中,我们将展望家居建材的未来,了解在住宅建造前的规划阶段应如何进行技术规划。 探索我们在建造未来住宅时应如何实现新型住宅的连接性、易进入性和可持续性。

相关产品

xx

Littelfuse

太阳能光伏 (PV) 电源保险丝 - SPX 系列

Littelfuse 太阳能保险丝占用的空间较少,且符合 UL 248-1 和 19 标准

了解详情

xx

Littelfuse

双极主隔离开关 - TR 系列

Littelfuse 的主开关可处理商用车辆 500 A 的连续电流

了解详情

xx

Littelfuse

1206 高 I²t 延时保险丝 – 407A 系列

Littelfuse 的 407A 系列是 1206 规格保险丝,具有超高 I²t 浪涌电流和 AEC-Q 合规性

了解详情

xx

Littelfuse

600 V 超结 X3 HiPerFET™ 分立式 MOSFET

IXYS 的 X3 级 N 沟道 MOSFET 具有低导通电阻和低栅极电荷 (Qg)

了解详情

xx

Taoglas

TGX.45.A.BI.01

带多用安装支架的宽带 5G/4G 2*MIMO 正交极化天线

查看详情

xx

Taoglas

TGX.04.A.001

带多用安装支架的 4 x 5G/4G LTE MIMO 正交极性天线

查看详情

xx

Taoglas

TG.66.A113

小型 5G/4G 端子安装单极天线

查看详情

xx

Taoglas

WS.03.B.305151

Hercules 低矮型 Wi-Fi 6 永久性固定天线

查看详情

xx

Taoglas

MA1280.K.LBICGRT.001

带 LMR 鞭的 Raptor III 7 合 1 公共安全天线

查看详情

xx

U-Blox

SARA-R5

LTE-M/NB-IoT 模块

了解详情

xx

U-Blox

XPLR-AOA

测向和室内定位 Explorer 套件

了解详情

xx

U-Blox

NINA-B411-01B

2.4 GHz 蓝牙 v5.1 收发器模块

查看详情

更多内容

更快地打造更智能的城市

Machinechat JEDI One IoT 数据管理软件解决方案能够让开发人员以更快的速度和更低的成本构建现场即用的原型和概念验证产品。

阅读全文

建立有效的网络覆盖以便部署物联网应用

通过使用低成本传感器进行测量,企业、城市和国家正在开始改变创造价值的方式。

阅读全文

储能

电池储能系统 (BESS) 需要全面的电路保护策略

阅读全文

智慧城市基础设施的技术基础

智慧城市的目标是提高效率、安全性和可持续性,以实现经济、社会和环境的可持续性。

阅读全文

智能家居包括哪些元素? 协议和应用指南

“智能家居”的定义随着应用和容量的增长而持续发展。 所用的无线协议也应该与时俱进。

阅读全文

针对电动车辆充电站的增压式解决方案

此指南针对各种电动车辆充电应用中所用的 Littelfuse 技术提供了一个概览。

阅读全文

楼宇和住宅自动化

此指南针对各种楼宇和住宅自动化应用中所用的 Littelfuse 技术提供了一个概览。

阅读全文

了解更多信息

潜藏在智能家居和智慧城市背后的最新技术。

查看全部

相关视频

第 3 季技术支持

adi_black

未来交通一直是科技领域最令人兴奋的话题之一, 《数字化城市》第 3 季将深入探讨汽车技术及其他方面的未来。 我们将考察电气化、自主驾驶车辆和互联汽车生态系统,了解它们如何改变我们对未来通勤的思考方式。

第 3 季:第 1 集

机动性领域的一次变革

在这一集,我们来看看汽车行业的演变,了解我们在过去几十年里取得的进展,并探讨技术揭示的未来之路在哪里。

第 3 季:第 2 集

为未来之路提供动力

在这一集,我们将探讨当今智慧城市中日益增长的充电站需求。 发现行业引领者是如何解决电动汽车需求与支持这种需求所需的基础设施之间差距的。

第 3 季:第 3 集

打造可持续的驾驶体验

在这一集,我们探索了未来城市将如何与汽车制造商一起合作,为可持续制造、储能和下一代连接提供支持。

相关产品

xx

Analog Devices

MAX49925 电流检测放大器

Analog Device 的 MAX49925 是一款双向、宽正负感应范围、带 PWM 的电流感应放大器 (CSA)

了解详情

xx

Analog Devices

MAX25262/MAX25263 同步降压转换器

Analog Devices 的 MAX25262/MAX25263 转换器集成了高压侧和低压侧开关

了解详情

xx

Linear Tech

LT8645/LT8646 同步降压稳压器

Analog Devices 的降压型静音转换开关旨在用于汽车、工业和 GSM 电源

了解详情

xx

Analog Devices

MAX25169 150 mA 背光驱动器

Analog Devices 的 MAX25169 具有远程温度感应功能,且报警和关断阈值可编程

了解详情

xx

Analog Devices

ADXL314 ±200 g 量程 3 轴数字加速计

Analog Devices 的 ADXL314 数字输出数据可通过 SPI、3 线或 4 线或 I2C 数字接口访问

了解详情

xx

Analog Devices

LTC® 7060 100 V 半桥驱动器

Analog Devices 的 LTC7060 是一款具有浮动接地和可调死区时间的 100 V 半桥驱动器

了解详情

xx

Analog Devices

采用 Silent Switcher® 技术的 LT8376 降压型 LED 驱动器

Analog Devices 的 LT8376 60 V、3 A 同步降压 LED 驱动器利用 Silent Switcher 技术实现了非常低的 EMI

了解详情

xx

Analog Devices

LTC6563 放大器

Analog Devices 具有输出多路复用功能的 LTC6563 四通道跨阻放大器 (TIA)

了解详情

更多内容

如何量身定制数字控制回路的模拟元件

随着电子系统部署的加速和上市所需时间的缩短,人们需要对支持这些系统的 IC 进行快速、低成本的测试。

阅读全文

如何将 LED、电子纸和手势识别结合起在企业连接中实现低功耗的 HMI

HMI 是支持工业 4.0 自动化和过程控制以及汽车和医疗系统中工业物联网 (IIoT) 企业连接的一个重要元素。

阅读全文

如何以小外形尺寸为 FPGA 和 ASIC 提供低噪声、高功率密度的电力

在针对诸如医疗、电信和工业之类应用的嵌入式系统中心,越来越需要大电流的数字 IC。

阅读全文

为什么电池管理 IC 可用于叠接式电池单元以及如何使用

在诸如 EV 和 HEV、电动工具和草坪清理设备之类应用中,人们正在使用充电电池来提供更高的电压和更大的功率。

阅读全文

相关视频

第 4 季技术支持

Molex_black
STMicroelectronics_black

在《数字化城市》第 4 季,我们将探讨这种融合涉及的方方页面,从基础设施和交通到环境监控和公共服务。

第 4 季:第 1 集

智能的支柱

从配备 AI 驱动的能源系统的智能楼宇,到智能交通控制的部署,以及 AI 在监控关键基础设施方面的使用, 这一集将揭示 AI 如何成为高效、可持续城市生活的支柱, 探讨 AI 在城市基础设施现代化过程中所起到的关键作用。

大型公路交汇处鸟瞰图

第 4 季:第 2 集

川流不息

AI 是如何革新人和货在城市中的移动方式的? 从自主驾驶车辆、智能流量管理系统到 AI 支持的公共交通,这些技术领域的进步让交通变得更安全、更快捷、更环保。

人们漫步室内植物园的俯瞰图

第 4 季:第 3 集

反应灵敏的城市

探索 AI 在加强公共服务和环境监控方面的作用。 AI 将如何影响垃圾管理、公共设施预测性维护或环境变化的监控和响应的。 在这一集,重点介绍 AI 如何帮助打造反应灵敏、适应性强的城市环境。

相关产品

	
电缆组件

Molex

Brad M12 电源 L 码连接器系统

Molex 的连接器系统符合 PROFINET 系统的 PROFIBUS 和 PROFINET International (PI) 标准

了解详情

插孔模块化连接器

Molex

SPE T1 电缆组件

Molex 的电缆组件缩短了实现时间,并且无需采购电缆组件或投资工具

了解详情

RFID 标签

Molex

RFID 标签

Molex 的 RFID 标签具有 IP 防护等级,可满足在恶劣环境下使用时防水、防尘的行业标准

了解详情

2 个矩形连接器

Molex

PowerWize 盲插接口 (BMI) 连接器

Molex 的 BMI 连接器涵盖多种基材并接受多种线规

了解详情

光学传感器

STMicroelectronics

VL53L4ED 飞行时间接近传感器

STMicroelectronics 的 ToF 传感器专为高精度短距离测量而设计

了解详情

汽车电源管理评估板

STMicroelectronics

AEK-POW-SPSB081 汽车电源管理 IC

STMicroelectronics 的管理 IC 评估板具有增强的电源管理功能

了解详情

嵌入式评估板

STMicroelectronics

STM32U5G7VJ 单片机

STMicroelectronics 的 MCU 嵌入了 NeoChrom VG GPU 以设计类似智能手机的 UI

了解详情

ARM Cortex-M0+ STM32U0 单片机 IC

STMicroelectronics

STM32U0 单片机

STMicroelectronics 的 STM32U0 有助于实现更可持续的方法

了解详情

	
电缆组件

Molex

Brad M12 电源 L 码连接器系统

Molex 的连接器系统符合 PROFINET 系统的 PROFIBUS 和 PROFINET International (PI) 标准

了解详情

插孔模块化连接器

Molex

SPE T1 电缆组件

Molex 的电缆组件缩短了实现时间,并且无需采购电缆组件或投资工具

了解详情

RFID 标签

Molex

RFID 标签

Molex 的 RFID 标签具有 IP 防护等级,可满足在恶劣环境下使用时防水、防尘的行业标准

了解详情

2 个矩形连接器

Molex

PowerWize 盲插接口 (BMI) 连接器

Molex 的 BMI 连接器涵盖多种基材并接受多种线规

了解详情

STWIN.BOX 开发套件

STMicroelectronics

STWIN.BOX - SENSORTILE WIRELESS

STWIN.box 是一个开发套件,简化了物联网环境下高级工业应用的原型开发和测试。

查看详情

STWIN SENSORTILE WIRELESS

STMicroelectronics

NanoEdge™ AI Studio 自动化机器学习工具

STMicroelectronics 的机器学习 (ML) 技术轻松为最终用户带来了真正的创新

了解详情

探索套件

STMicroelectronics

带有 STM32WB5MMG MCU 的 STM32WB5MM-DK 探索套件

STMicroelectronics 适合无线应用的开发和演示板基于 STM32WB5MMG 模块

了解详情

IC MCU 32BIT 64KB

STMicroelectronics

STM32H7R7/S7 Bootflash MCU

STMicroelectronics 可扩展的、安全型 Bootflash 单片机专为工业、医疗和消费应用而设计

了解详情

更多内容

如何为智慧能源和公用事业部署安全、稳健的无线连接

无线通信是智能能源和公用事业系统的基础要素,像电网现代化和智慧城市建设都离不开它。

阅读全文

NanoEdge AI Studio 异常检测入门指南 - 第 1 部分

从破译口语到识别复杂的声音模式,探索 NanoEdge AI Studio 先进人工智能的无限可能。

阅读全文

如何防止数字 MEMS 传感器出现混叠现象

MEMS 设计人员一直选择使用数字式 MEMS 传感器,而不是模拟式。

阅读全文

如何快速而经济高效地将蓝牙 5.3 添加至边缘物联网设计

竞争迫使物联网器件开发者快速推出产品、降低成本并确保通信安全。

阅读全文

物联网的无限潜力

信息和服务的便捷连接与获取,意味着消费者希望以更低的成本尽快获得高质量的功能。

阅读全文

射频电缆组件选择和使用工程师指南

射频电缆组件应用广泛,从航空航天和通信到汽车和物联网。

阅读全文

灌封可提供保护并实现优异性能

PCB 灌封是一种电子电路板保护方法,具体做法是在外壳中填充被称作灌封料或灌封树脂的液体材料。

阅读全文

陷入困境? 在设计中使用全球最小的板对板连接器

在与物联网设计有关的许多问题中,有一个是如何在不影响可靠性的情况下缩小板对板连接器?

阅读全文

相关视频